请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
基于 bq78350-R2的新7S 电路使用低侧 FET。
该电路的设计方式是使 SMBus 接地可用、并且通信可保持至少一个 FET 保持导通状态、无论是 CHG、DSG 还是 PCH。
测试过程中出现问题:发出 FET_EN 命令以进入手动模式设置、所有 FET 自动关闭、通信中断...
是否有一种神奇的权变措施使 FET_EN 命令不会关闭所有 FET、而是保持 FET 处于开启状态、从而让我们可以在不中断低侧 FET 设计中的通信的情况下以编程方式自由使用它们?
提前感谢