Other Parts Discussed in Thread: LP55281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55281 尊敬的先生:
当我们使用 LP55281驱动 LED 时、我们会遇到一些问题。
我们的硬件:
MCU 为 Nordic nRF52832
LED 驱动器 IC 为 LP55281
现在、我们使用6个 LP55281 EVM 点亮我们的 LED 矩阵、我们发现如果连接2个 LP55281 EVM、LED 可以点亮、系统可以运行。
如果我们连接3个 EVM、系统将崩溃。
nRF52832生成的 SPI 时钟信号如下(未连接任何 EVM):
当我们连接2个 EVM 时、我们可以看到信号的低电平向上升高、但 LED 仍可以正常亮起。
当我们连接3个 EVM 时、我们可以发现信号的低电平被拉高、LED 不能点亮、系统也会关闭。
我们不知道问题是什么? 有人可以帮助我们吗?