This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55281:LP55281 EVK 显示屏

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719018/lp55281-lp55281-evk-issu

器件型号:LP55281

尊敬的先生:

当我们使用 LP55281驱动 LED 时、我们会遇到一些问题。

我们的硬件:

MCU 为 Nordic nRF52832

LED 驱动器 IC 为 LP55281

现在、我们使用6个 LP55281 EVM 点亮我们的 LED 矩阵、我们发现如果连接2个 LP55281 EVM、LED 可以点亮、系统可以运行。

如果我们连接3个 EVM、系统将崩溃。

nRF52832生成的 SPI 时钟信号如下(未连接任何 EVM):

当我们连接2个 EVM 时、我们可以看到信号的低电平向上升高、但 LED 仍可以正常亮起。  

当我们连接3个 EVM 时、我们可以发现信号的低电平被拉高、LED 不能点亮、系统也会关闭。

我们不知道问题是什么? 有人可以帮助我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、
    如何连接 LP55281 EVM? 您能简单地说一下吗?
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利