This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3409:LED 驱动器

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697156/tina-spice-lm3409-led-driver

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我开始了解这个芯片、我需要解决一个问题。 提供的数据表中有一个示例、其中芯片用于为10个 LED 发光。由于输出节点不包含任何其他组件、我认为输出电压将为10 *正向压降。 由于输出电压为35V、因此 Vf=3.5V。 这个概念有什么问题吗?

控制向导:if (V (N1)>V (N2)、0、5)

瞬态分析为我提供了这个结果、但当我尝试找到 与 V1相符的直流 Charac 曲线以查找我获得的不同占空比下的电流时、我检查以查看调光

您能帮我解决吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sneha、

    您关于 VOUT 和正向压降关系的概念是正确的。 从仿真结果可以看出、VOUT 为41.48V。 因此每个 LED 压降应为4.148V。 但我们无法确认这种正向压降、因为我们无法重新创建测试台、因为此快照中不提供 PMOS 的详细信息。

    直流特性将仅提供直流偏置点值。 如果我们仔细观察直流和瞬态结果、则 VF2和 AM1值会非常匹配。 为了观察 PWM 调光特性、应使用瞬态仿真。

    如果您仍有任何疑问、请回复。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢