This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:奇怪/不想要的行为

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716650/tps4h160-q1-strange-unwanted-behavior

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我正在研发一款具有多 个 TPS4H160AQPWPRQ1开关的产品、但在对我们的原型进行一些测试后、我发现它所消耗的电流比预期要大得多、在诊断问题几个小时后、我在这些开关上发现了一些奇怪的行为。

我附上了我的配置的原理图。 所有输入均断开 (下拉)、所有输出也悬空。 PWR_IN 为~30V。 另一页上的"FAULT_4ch"上有一个上拉电阻器。

如果我按原样为电路供电、我将获得23+mA (0.7W!!)的电流消耗、在使用电路后、我发现了以下情况:

-如果我对输出进行负载、U1消耗的电流会降至~3.5mA 的更可接受水平

-如果我禁用诊断(将 DIAG_EN 拉至低电平)、也会发生同样的情况。

-如果我移除上拉电阻器 R2-R4,问题仍然存在。

-如果我移除上拉电阻器 R1、则仅电流再次下降。

经过这些测试后、通道1和诊断电路之间似乎存在一些奇怪的相互作用。 导致这种情况的原因是什么? 您可以建议什么方法来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的陈述是正确的。 这是器件行为、没有外部解决方案。 对于开路负载检测、DIAG_EN 为高电平并且 OUT1上拉电阻器、电流跳至23mA。

    这会在通道1开路负载诊断的情况下增加器件功耗。 这会影响您的系统吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的回答、我无法在数据表中找到有关此问题的任何信息。

    遗憾的是、它确实会影响我的系统、IC 也会变得不必要的发热、我们还需要10个驱动器(总共40个信号)、因此我们最终可能会耗散将近7W 的功率!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    第7页的指标表测试条件中提到了这一点。 待机电流最大为5mA、但未处于开路负载模式

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    是的、数据表指定了这些条件下的待机电流、但它不表示在开路负载模式下电流将高达5倍;它也不表示这仅影响 OUT1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    我们将对这个问题进行内部讨论、并让您了解我们提出的内容。 我现在将关闭此主题。 请在下周结束时提醒我更新信息。 我认为最好让这一讨论离线进行。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    额外的电流是由拉电流约为15mA 的内部钳位造成的。 除了切换 DIAG-EN 之外、没有其他外部工作。

    此致