This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:如何连接不同类型的 GND

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TMS320C6742, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718595/tps65910-how-to-connect-the-different-kinds-of-gnd

器件型号:TPS65910
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6742OMAP-L137

您好!

我对 TPS65910有几个问题。  

图1-1:

1 DGND/AGND/AGND2/GND3是否连接到 TPS65910内部、然后连接到 GNDP?

2 GNDA 和 REFGND 未与 GNDP 连接。 如何在设计中或 PCB 上连接 GNDA、REFGND 和 GNDP?

TPS65910和 C6748之间的建议连接如下面的图2所示。

3有三种 GND:REFGND、PowerPAD 和未知 GND。 如果建议使用此设计、则如何连接三种 GND。

4在此设计中、必须按下 PWRON 按钮才能加电。 如何在设计中避免此按钮、以便 TPS65910能够在 VBAT 开启时立即上电。

此致、

Kevin Clooney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    是的、所有接地都在内部连接、如器件的功能方框图所示。 从技术上讲、所有引脚都应以表4-1中指定的接地引脚为基准。 耗材列中的信号说明。

    在用户指南中、您参考(www.ti.com/.../swcu071b.pdf):)
    1)常规 GND =电源 GND、连接到 PowerPAD 和所有输入/输出电容器。 该 GND 直接连接到您的主 GND 平面。
    2) 2) REFGND 应直接从 VREF 电容连接到 REFGND 引脚、正如 VREF 电容的另一侧应直接连接到 VREF 引脚一样。 理想情况下、REFGND 网络不应连接到 PCB 上的任何其他 GND、但运行并不重要。
    3) 3)未知 GND =连接到 VFB3引脚。 查看 TPS65910EVM-583时、我认为该 GND 没有任何意义。 在我看来、这是一个警告、您可能希望将此 GND 与其他 GND 隔离、因为它是升压转换器、与其他降压转换器或 LDO 相比可能会产生噪声。

    关于按钮:必须使用它。 PWRON 引脚依靠此引脚上的高-低-高切换来开启系统。 除了模拟物理按钮的电路外、没有办法满足此要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    现在我有另一个问题。 有时、我们需要器件可以在不按下任何按钮的情况下通电。 如图6-1所示、如果我将 PWRON 保持在未连接状态并将 PWRHOLD 连接到 VCC 输入(5V)、它将生成一个带有 VCC 输入的上升沿。 在这种情况下、TPS65910能否通电。

    此致、

    Kevin Clooney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    TPS65910有很多 OTP 引脚、每个 OTP 引脚都有相应的用户指南。

    对于 OMAP-L137/8和 TMS320C6742/6/8、相应的器件型号为 TPS65910A1RSL、用户指南如下: www.ti.com/.../swcu071

    本用户指南明确说明"要打开系统电源、用户必须按下并释放 PWRON 开关(生成负脉冲)。"
    图3. 上电时序图还清楚地显示、PWRON 信号必须切换为低电平才能启动该器件的上电序列。

    TPS65910数据表通常介绍(1) TPS65910、以及(2)(a) BOOT1 = 0、BOOT0 = 0和(b) BOOT1 = 0、BOOT0 = 1时的情况。

    当 BOOT1 = 1且 BOOT0 = 0时、TPS65910器件在每个用例中的行为均与 EEPROM 一致、用户指南将取代数据表。 图6-1中的逻辑不适用于这种情况。 更合适的是、逻辑电路中的一些信号可能会被忽略、用户指南是如何使用器件的唯一准确表示。

    谢谢、此致、
    Brian