Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TMS320C6742, OMAP-L137
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6742、 OMAP-L137
您好!
我对 TPS65910有几个问题。
图1-1:
1 DGND/AGND/AGND2/GND3是否连接到 TPS65910内部、然后连接到 GNDP?
2 GNDA 和 REFGND 未与 GNDP 连接。 如何在设计中或 PCB 上连接 GNDA、REFGND 和 GNDP?
TPS65910和 C6748之间的建议连接如下面的图2所示。
3有三种 GND:REFGND、PowerPAD 和未知 GND。 如果建议使用此设计、则如何连接三种 GND。
4在此设计中、必须按下 PWRON 按钮才能加电。 如何在设计中避免此按钮、以便 TPS65910能够在 VBAT 开启时立即上电。
此致、
Kevin Clooney