主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
我想测量1节电池的容量。
我的电池类型为:Varta 1/LIC 18650-26HC。
容量= 2600mAh
最大电流 I use 为+-0.5A。
Rsense = 0.043 Ω。
我进行了6个学习周期、但 Qmax CEL 0未更新。
我使用 Bqstudio v.1.3.54.1
我执行了后续步骤:
1.将化学成分更新为 ID 2091;
2.经校准的电压和电流;
3.将数据存储器写入测量仪表。
4.我的电池电量已完全放电,放了5个多小时。
5.然后我将其发送为使能(QEN 和 VOK 变为红色);
6.开始学习周期。
充满电后、我的电池放松了2小时。
VOK 变为绿色、OCVTAKEN 变为红色、但 Qmax Cell 0未更新、并且"learn Status (已学习状态)"也进行了重新管理。
读入状态= 4;
最大误差= 100%。
在这种情况下、我可以做什么?
我的日志和 SREC 文件: e2e.ti.com/.../6254.bq34z100g1.zip