This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Qmax Cell 0未更新。

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696738/bq34z100-g1-qmax-cell-0-not-update

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

我想测量1节电池的容量。

我的电池类型为:Varta 1/LIC 18650-26HC。

容量= 2600mAh

最大电流 I use 为+-0.5A。

Rsense = 0.043 Ω。

我进行了6个学习周期、但 Qmax CEL 0未更新。

我使用 Bqstudio v.1.3.54.1

我执行了后续步骤:

1.将化学成分更新为 ID 2091;
2.经校准的电压和电流;
3.将数据存储器写入测量仪表。
4.我的电池电量已完全放电,放了5个多小时。
5.然后我将其发送为使能(QEN 和 VOK 变为红色);
6.开始学习周期。

充满电后、我的电池放松了2小时。
VOK 变为绿色、OCVTAKEN 变为红色、但 Qmax Cell 0未更新、并且"learn Status (已学习状态)"也进行了重新管理。

读入状态= 4;

最大误差= 100%。

在这种情况下、我可以做什么?

我的日志和 SREC 文件: e2e.ti.com/.../6254.bq34z100g1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georgy、

    请将 bqStudio 更新为最新版本、此链接中"bqstudiotest"按钮下的内容为 :www.ti.com/.../bqstudio

    从在电池制造商网站上查找电池、可以看出电池采用2S 配置、标称电池组电压为7.26V、每节电池的标称电压为3.63V、 但 SREC 设置为与默认锂离子值串联的1节电池。

    请确认电池组的电池组电压和单节电池电压、并使用单节电池值配置监测计。

    如果这确实是2S 包、请重新运行序列= 2的 gpcchem 工具、并查看 chemID 是否仍然匹配。


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、

    感谢您的反馈。

    我有单节电池:  

    我将尝试使用新版本的 bqStudio 进行学习周期、并在此处发布我的结果。