This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696585/lm5041-lm5041

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

你(们)好

我们的任务是为电源轨应用规格设计新的直流/直流转换器、如下所示

1) 输入电压:14.4 - 137Vdc

2) 2)输出电压:24V 直流

3) 3)输出电流:2A

 

我们希望在此转换器的降压电流馈入推挽配置中使用 LM5041。

1) 1) LM5041是否可以实现这一点、因为输入可能低于输出?

2) 2)是否 有任何可行的示例/应用手册/设计说明?

3) 3) 是否有其他您可以建议的拓扑?

如果有任何建议/帮助、我们将不胜感激。

来自澳大利亚悉尼的问候

阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    感谢您关注 TI。 使用 LM5041时、我可能会看到一个问题、VIN 引脚的电压范围为15V 至100V、因此需要使用一些外部电路来限制 VIN 引脚上的最大电压。 遗憾的是、我找不到任何基于 LM5041的电流馈送推挽参考设计、这些设计要求与这些设计要求类似。

    基于更宽的输入电压范围和输出功率级别、反激式拓扑可能是一个不错的选择。  反激式器件配备良好、可处理更宽的输入电压范围、例如这种情况、并且在初级侧仅需要1个 MOSFET、而不是4个 MOSFET 用于电流馈送推挽。 我没有找到与这些输入/输出要求完全匹配的参考设计、但这里是我根据您的设计规格生成的 webench 原理图。 这可以作为一个良好的起点:e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4369191_5F00_37_5F00_822481690.pdf

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的详细快速响应。 我意识到 LM5041将需要外部电路、尽管该设计需要4个 FET、但它应该更多

    在整个电压范围内都很高效。 我已将反激式拓扑视为拓扑、但峰值次级电流和的要求

    对于电源轨环境而言、大量输出电容是一个小问题。 从 效率的角度来看、我仿真的反激式设计也是如此  

    Webench 在整个电压范围内表现相当差(60%及以下)。

    如果您有任何其他建议、我们将不胜感激。 再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arif:

    感谢您的澄清。 在该输入电压范围内使用 LM5041的一个选项是使用发射极跟随器为 VIN 引脚馈电、并使用高压齐纳钳制 NPN 的基极。 这会将 VIN 引脚上的最大电压钳制在引脚的100V 额定值以下。 作为参考、这里是一个220V -400V 输入有源钳位正向转换器、它使用此策略将 UCC2897A 的 VIN 引脚的最大输入电压限制为91V:www.ti.com/.../slur901.pdf。

    此致、
    本·洛夫