主题中讨论的其他器件: UCC2897A
你(们)好
我们的任务是为电源轨应用规格设计新的直流/直流转换器、如下所示
1) 输入电压:14.4 - 137Vdc
2) 2)输出电压:24V 直流
3) 3)输出电流:2A
我们希望在此转换器的降压电流馈入推挽配置中使用 LM5041。
1) 1) LM5041是否可以实现这一点、因为输入可能低于输出?
2) 2)是否 有任何可行的示例/应用手册/设计说明?
3) 3) 是否有其他您可以建议的拓扑?
如果有任何建议/帮助、我们将不胜感激。
来自澳大利亚悉尼的问候
阿里夫