This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:我可以#39;t 似乎让电量监测计正常工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717096/bq40z50-r2-i-can-t-seem-to-get-my-gas-gauge-to-work-correctly

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIOBQ20Z655-R1

我使用 BQ40z50-R2评估板电路设计创建了自己的板、到目前为止、所有电压和电流都是精确的、并且按设计工作。 但是、我的电量监测计更新不正确。 在电量监测寄存器中、我已将所有电池设置为5000mAh、这是我的电池组(4S2P)。 当我充电时、LED 会亮起并进行某种程度的跟踪、但最终得到大约300-1700mAh 的低计算值、如剩余电量和满电量寄存器中所示。 监测计最终将显示100%已充电。 当我转至放电时、剩余电量和完全充电电量重置为零、充电图标保持100%、所有5个 LED 在完全放电期间保持亮起、直到我再次充电。 此时、它会更新、但仍然无法达到5000mAh。 我已经经历了四到五个完全放电和充电周期、但仍然无法正常跟踪。 我已经了解了技术参考、尝试了不同的寄存器设置、但仍然无法确定我缺少的内容。 我已附加我的寄存器设置。 我尝试将负载选择从7更改为1、但仍然没有看到任何变化。 如需了解如何正确设置电量监测计的任何帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../bq40z50_2D00_R2-Configuration-File-201800803a-msb.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    编程的化学 ID 可能不适用于您的电池组。
    您可以使用 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的在线工具 、并按照随附的说明操作、以确保您使用的是正确的化学 ID。
    我建议在收集化学 ID 数据之前、使用 bqStudio 中的"Calibration"选项卡检查您电路板的电池电压和电流校准是否正确。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用 Samsung INR18650-25R、但作为4S2P、也就是5000mAh。 我使用了该 ChemID、但不确定之后是否正确设置了寄存器。 我意识到我的 FD、FC、TD 和 TC 有误、但我不明白为什么在放电时电量监测计会消失。 昨天我放电、放电电流为5安时保持100%(从大约15V 的电池组电压开始)、然后10分钟后关断负载、电量监测计降至0%、我仍然处于14V 范围内。 电量监测计是否需要几个完全放电/充电周期才能正确计算? 对于旧的 bq20z655-R1、剩余的容量会根据寄存器更改立即更新、对于 bq40z50-R2、我看不到。

    我将检查该工具、因为我将使用的最终电池不是现成的标准电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以从此软件包中发布 gg 文件、我可以检查它是否配置正确。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gg 文件是原始帖子中最后一句之后附加的 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 gg 文件中看到的最明显的一点是、"Gas Gauging->IT Cfg->Term Voltage"设置为9000mV。
    此外、"IT Gauging Configuration"(设置为0xd0fe)设置为 PACK 电平终止、而不是电池电平终止。
    对于4S 配置、这似乎很低。
    通常、对于"端电压"、它是~ 2750mv 至3000mV/节电池、这将是~11000mV 至12000mV。
    这可能会导致 IT 算法出现问题。
    使用错误的化学 ID 也会导致问题。
    我会检查这两个问题。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、更改术语电压使其正常工作、同时调整 FD、FC、TD 和 TC。 它正在跟踪和了解电池的声称容量。 在某种程度上、当我从默认的3S 切换到4S 时、我漏掉了术语电压。 如果有一个快速用户指南、指出一些主寄存器根据1s-4s 进行更改、将会有所帮助。 当有如此多的功能时、很难深入了解数据表和指南(并非如此、我抱怨这些功能很好。

    如果您不介意另外一个问题、我将尝试弄清楚如何在未插入 SMBus 时允许充电、现在它会在未插入 SMBus 且 Battery Management Studio 打开时停止充电。 再次感谢您的帮助!