主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQSTUDIO、 BQ20Z655-R1
我使用 BQ40z50-R2评估板电路设计创建了自己的板、到目前为止、所有电压和电流都是精确的、并且按设计工作。 但是、我的电量监测计更新不正确。 在电量监测寄存器中、我已将所有电池设置为5000mAh、这是我的电池组(4S2P)。 当我充电时、LED 会亮起并进行某种程度的跟踪、但最终得到大约300-1700mAh 的低计算值、如剩余电量和满电量寄存器中所示。 监测计最终将显示100%已充电。 当我转至放电时、剩余电量和完全充电电量重置为零、充电图标保持100%、所有5个 LED 在完全放电期间保持亮起、直到我再次充电。 此时、它会更新、但仍然无法达到5000mAh。 我已经经历了四到五个完全放电和充电周期、但仍然无法正常跟踪。 我已经了解了技术参考、尝试了不同的寄存器设置、但仍然无法确定我缺少的内容。 我已附加我的寄存器设置。 我尝试将负载选择从7更改为1、但仍然没有看到任何变化。 如需了解如何正确设置电量监测计的任何帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../bq40z50_2D00_R2-Configuration-File-201800803a-msb.gg.csv.zip