This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:持续电流和开关电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714809/tps62822-continuous-current-and-switching-current

器件型号:TPS62822

您好!

我们已针对我们的应用考虑了 TPS62822。 我想知道该器件的持续输出电流和开关电流是多少。  

我们计划输出电压为1.85V。 我们能否使用应用电路中提到的470nH 电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    我很高兴为您提供支持。  

    在7.3节的数据表中、您将找到建议的运行条件。 在建议的工作条件下、TPS62822可在每个 Vout 和 Vin 值下以高达2A 的输出负载直流电流运行。 开关电流是什么意思? 电感器中或输入引脚上的电流?

    在第9.2.2.3节中、您可以看到建议使用470nH 电感器、您还可以看到哪个输出电容器值更适合它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Emmanuel 的快速答复。
    开关电流是指输入引脚中的电流。
    稳压器的输入电压将来自电池(充满电的4.2V 至2.8V)。
    电感器中的电流也是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    很好。 为此、 我建议您参考这两个附注、这些附注将澄清您的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emmanuel