This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:基于 UCD3138初级电压波形的全桥硬开关直流/直流电源变压器中间平台电压不平衡和不稳定性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697539/ucd3138hsfbevm-029-full-bridge-hard-switched-dcdc-power-transformer-based-on-ucd3138-primary-voltage-waveform-intermediate-platform-voltage-imbalance-and-instability

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好
我根据您的 UCD3138全桥硬开关开发板制作了28V 输入5V 输出全桥硬开关电源。 电路方框图如下所示。


我测试了5pointed star 的电压波形、即变压器的初级波形。 如下所示。

我发现变压器初级电压波形的中间电压为7V 或10V。 该平台电压不稳定、在7V 至10V 范围内变化、并且平台电压不是输入电压的一半、即14V。
 为什么该平台的电压不是输入电压的一半? 该平台的电压不稳定、但正在跳动。 即使负载变得更重、殴打也更加严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将哪种控制器用于您的28V 电路板? 您是否检查了 PWM 波形? 它们是否具有相同的脉宽?

    此致、
    Bosheng