Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 我对 bq51050b 上用于通信调制器的 COMM1至 AC1以及 COMM2至 AC2的值有点困惑。
- bq5105xB 数据表的第8.3.4.8节指示每个电容器应使用47nF 电容器(总计约22nF)
- SLUUA25C (bq51050BEVM-764)每个电容器使用22nf 电容器
- 我应该使用哪个值?
- 这些电容值有多重要?