This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] COMM1 / COMM2电容器值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697735/comm1-comm2-capacitor-values

器件型号:BQ51050B

我对 bq51050b 上用于通信调制器的 COMM1至 AC1以及 COMM2至 AC2的值有点困惑。

  • bq5105xB 数据表的第8.3.4.8节指示每个电容器应使用47nF 电容器(总计约22nF)
  • SLUUA25C (bq51050BEVM-764)每个电容器使用22nf 电容器

  1. 我应该使用哪个值?
  2. 这些电容值有多重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    起始值为22nF。
    使用了高达68nF 的值。 但这取决于 RX 线圈 L、小线圈的大 L 将降低 Cs 值、通信的小值可能更好。