This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:直流/直流转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719323/ucc28251-dc-to-dc-converter

器件型号:UCC28251

大家好、

       如果我使用 UCC28251作为初级侧控制、它是否根据您的 EVM 限制在72Vdc? 我的设计是在输入侧使用100Vdc。 如果我将输入电压前馈到 ucc28251的斜坡引脚、它是否起作用? 在初级侧控制中,电路如何调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    是的、您可以在输入电压为100V 直流的设计中使用 UCC28251。
    我不知道为什么 EVM 的输入电压范围为36V 至72V、因为电信应用的正常上限为75V、但是  
    无论如何、您可以将此器件用于100V 应用。

    在所附图纸的帮助下解释了初级侧控制:

    随着输入电压的增加、PWM 斜坡的导通时间也会减少。

    这正是调节 Vout 所需的,因为 Vout 与 Ton/Vin 成正比。

    这提供了出色的线路调节 (随 Vin 变化控制 Vout)、但没有负载调节(随负载变化控制 Vout)。
    它在没有从次级侧到初级侧的反馈的情况下执行此操作。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    好的、谢谢。 我从您的答复中了解到、初级侧控制可提供更好的线路调节、但当负载增加/变化时、它如何调节输出电压(在我的情况下、如果输出端为12V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、
    这种控制方法对负载变化没有影响。
    如果您需要严格的负载调节、则需要输出电压的反馈。
    此致
    John