Other Parts Discussed in Thread: UCC28251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28251 大家好、
如果我使用 UCC28251作为初级侧控制、它是否根据您的 EVM 限制在72Vdc? 我的设计是在输入侧使用100Vdc。 如果我将输入电压前馈到 ucc28251的斜坡引脚、它是否起作用? 在初级侧控制中,电路如何调节输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Subash、
是的、您可以在输入电压为100V 直流的设计中使用 UCC28251。
我不知道为什么 EVM 的输入电压范围为36V 至72V、因为电信应用的正常上限为75V、但是
无论如何、您可以将此器件用于100V 应用。
在所附图纸的帮助下解释了初级侧控制:
随着输入电压的增加、PWM 斜坡的导通时间也会减少。
这正是调节 Vout 所需的,因为 Vout 与 Ton/Vin 成正比。
这提供了出色的线路调节 (随 Vin 变化控制 Vout)、但没有负载调节(随负载变化控制 Vout)。
它在没有从次级侧到初级侧的反馈的情况下执行此操作。
此致
John