This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:关于恒定电压运行(如正常升压直流/直流转换器)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717904/tps61500-about-constant-voltage-operation-like-a-normal-step-up-dcdc

器件型号:TPS61500

大家好、

 

我们的客户使用 TPS61500进行恒定电压操作(例如正常的升压直流/直流转换器)。

(请参阅以下条件。)

 

有问题吗?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

[条件]

VIN=7V

Vout=38V

Iout=0.3A 左右


此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    TPS61500在内部使用了40V MOSFET、最大输出电压仅为38V。 对于您的应用、正常输出电压为38V、加上一些纹波、它将大于38V。 此器件无法支持此应用。 请建议您的客户不要这样做。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

     

    感谢您的快速回复。

    如果 VOUT 为30V、我可以使用 TPS61500实现恒定电压运行吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    是的、您可以这么做。 但我不建议您将 TPS61500用作恒压器件、因为该器件不适用于常见的直流/直流应用。 顺便说一下、您的应用是什么? 为什么要将其用作恒压转换器?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

     

    感谢您的回答。

    遗憾的是、目标应用是机密的。

    因此、我将在收到新信息后再次与您联系。

     

    此致、

    Kanemaru