This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940电池电压测量误差

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719145/bq76940-bq76940-cell-voltage-measurement-error

器件型号:BQ76940

我将在 BQ76940上测试我们的一个原型板、并且电池电压输出不正确:

测量电压输出:3586、3632、3606、3624、3668、3626、3604、3661、0050、3656、3670、3663、0046、4014、0046

实际电压:            3586、3632、3606、3624、3668、3626、3604、3661、0000、3656、3670、3663、3600、00003600

我已经测量过芯片 vc12-vc13 = 3.6V,vc13-vc14=0v、vc14-vc15=3.6V 上的电压 ,看起来是正确的。

更重要的是、平衡 FET 尚未焊接。

如果对可能的原因有任何想法,我们将不胜感激。 感谢你的帮助、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、
    这看起来是不可能的。 除非您处于校准点、否则部件转换/校正后的值通常与测量电压相差几 mV。 缺失的值似乎类似于断开的引脚、但奇怪的是、您报告的电压大于可用的3.6V、而不是最大值、所示为3节电池的总和。 如果对寄存器地址不存在一定的混淆(如果其他电路板正常工作、则可能不会出现这种情况)、请检查是否存在未焊接在 VC13和 VC14区域中的引脚。 否则 IC 必须损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经更换了76940芯片,它看起来像在工作… 更好?
    测量电压:
    VC15 (引脚24)- GND:36.89v
    VC14 (引脚25)- GND:32.80v --- >vc15-vc14:4.090v
    VC15和 VC14之间的电容器上的电压:4.084v
    电池连接器()的引脚15和引脚14上的电压:4.154v
    76940的输出结果:3974

    电芯15的误差大于150mV、但在其他电芯中、误差约为10mV、这是否正常?