Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 我将在 BQ76940上测试我们的一个原型板、并且电池电压输出不正确:
测量电压输出:3586、3632、3606、3624、3668、3626、3604、3661、0050、3656、3670、3663、0046、4014、0046
实际电压: 3586、3632、3606、3624、3668、3626、3604、3661、0000、3656、3670、3663、3600、00003600
我已经测量过芯片 vc12-vc13 = 3.6V,vc13-vc14=0v、vc14-vc15=3.6V 上的电压 ,看起来是正确的。
更重要的是、平衡 FET 尚未焊接。
如果对可能的原因有任何想法,我们将不胜感激。 感谢你的帮助、
艾伯特