请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好~
根据数据表、当 VIN=5V 时、VGate-Vin 的最小电压为4V、当 VIN=12V 至75V 时、VGate-Vin 的最小电压为12V、但是、我们看到 在 EVM 上 VIN=19V 时、它低于4V。 我知道原因吗? 以及如何解决?
否则、我在 E2E 中看到另一个讨论、不建议将 LM5050-1用于背靠背控制、您的命令是什么?
C1:输出
C2:栅极
C3:输入