请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659039-Q1 尊敬的所有人:
TPS659039-Q1无法正常工作、正在进行检查。
问题是、数据表图6-20中未显示 RC 32kHz、因此并非所有 DCDC 和 LDO 输出。
下面是连接。
| 引脚 | 连接 |
| VCC1 | 3.3V |
| VCC_SENSE | 3.3V |
| VCC_SENSE2 | 3.3V |
| PWRON | 上拉(120k)à3.3V |
| RPWRON | 悬空 |
| 断电 | 悬空 |
| BOOT0 | 下拉 |
| 引导1 | 下拉 |
| RESET_IN | 高电平(3.3V) |
| 使能1 | 悬空 |
| GPIO0 | 下拉 |
| GPIO1 | 悬空 |
| GPIO2 | 悬空 |
| GPIO3. | 下拉 |
| GPIO4. | 悬空 |
| GPIO5. | 下拉 |
| GPIO6 | 悬空 |
| GPIO7 | 上拉(10k)àLDOVRTC |
| VPROG | GND |
| VBUS | 下拉(10k) |
| PWRGOOD | 悬空 |
| NSLEEP | 悬空 |
| NRESWARM | 悬空 |
| VBG | 电容100nF |
请就此事项向我提供建议。