This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:TPS659039-Q1不工作。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717198/tps659039-q1-tps659039-q1-is-not-operation

器件型号:TPS659039-Q1

尊敬的所有人:

TPS659039-Q1无法正常工作、正在进行检查。

问题是、数据表图6-20中未显示 RC 32kHz、因此并非所有 DCDC 和 LDO 输出。

下面是连接。

引脚 连接
VCC1 3.3V
VCC_SENSE 3.3V
VCC_SENSE2 3.3V
PWRON 上拉(120k)à3.3V
RPWRON 悬空
断电 悬空
BOOT0 下拉
引导1 下拉
RESET_IN 高电平(3.3V)
使能1 悬空
GPIO0 下拉
GPIO1 悬空
GPIO2 悬空
GPIO3. 下拉
GPIO4. 悬空
GPIO5. 下拉
GPIO6 悬空
GPIO7 上拉(10k)àLDOVRTC
VPROG GND
VBUS 下拉(10k)
PWRGOOD 悬空
NSLEEP 悬空
NRESWARM 悬空
VBG 电容100nF

请就此事项向我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您使用的是 TPS659039-Q1的哪个变体? 例如 O9039A385IZWSTQ1或 O9039A387IZWSTQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Devin

    P/N 为 O9039A387IZWS*Q1。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您能进一步描述一下您遇到的问题吗? 哪些电源轨未开启? 您如何打开设备? 您能否提供上电序列的原理图或示波器截图?

    此外、以下是有关如何配置该器件的更多信息的用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/swcu175c/swcu175c.pdf

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在 PMIC 上施加3.3V 和5V 电压时、不会产生所有(DCDC 和 LDO)输出、并且晶体也不工作。
    并确认仅输出 VRTC 电压。

    出于安全考虑、如果您给我电子邮件地址、我会给您发送一份电路图。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您可以根据需要通过 E2E 向我发送包含原理图的直接消息。

    我知道您已经为器件供电。 您是否已向 PMIC 发送 ON 请求? 例如、POWERHOLD (GPIO7)是否为高电平?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    在查看原理图(离线)后、我没有发现任何问题。 能否探测 RESET_OUT 和 POWERHOLD? 这两者都是高电平吗?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nastasha。

    上一修订版的 PMIC 更换 B/D 以验证操作。

    可能是样本应用不当。

    谢谢。