Other Parts Discussed in Thread: TPS65265
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65265 您好!
我计划使用 TPS65265作为次级稳压器来生成以下电源轨:
0.85V @ 5A
1.2V @ 2A
1.8V @ 1A
从数据表中可以看出、V7V 是使用 PVIN1=12V 的 LDO 生成的典型值为6.1V。 由于使用 LDO 时、输入电压为4.5V 时、V7V 必须小于4.5V。 因此、我想确认从该输入电压运行是否正常?
此外、未解释如何选择开关频率。 可以使用的可能频率范围很宽。 能否提出一种选择方法?
谢谢、
Tom