This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:在 VIN=4.5和开关频率下运行

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719151/tps65265-operation-at-vin-4-5-and-switching-frequency

器件型号:TPS65265

您好!

我计划使用 TPS65265作为次级稳压器来生成以下电源轨:

0.85V @ 5A

1.2V @ 2A

1.8V @ 1A

从数据表中可以看出、V7V 是使用 PVIN1=12V 的 LDO 生成的典型值为6.1V。 由于使用 LDO 时、输入电压为4.5V 时、V7V 必须小于4.5V。 因此、我想确认从该输入电压运行是否正常?   

此外、未解释如何选择开关频率。 可以使用的可能频率范围很宽。 能否提出一种选择方法?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    尽管 V7V 低于6.1V、但它在4.5V 输入电压下仍能正常工作。
    2.开关频率的选择是效率与解决方案尺寸之间的折衷。 一般来说、在开关频率较高的情况下、您可以使用较小的电感器、但由于开关损耗、效率会较低。 还有其他注意事项、例如 EMI 要求、Ton/Toff 限制...
    如有其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Sam