This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:奇怪的相位测量

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719258/tps61021a-strange-phase-measurement

器件型号:TPS61021A

您好!

我们尝试在3.3V 至3.8V 升压中使用 TPS61021A。

收集波特图时、相位测量看起来非常奇怪。 即使在负载阶跃条件下、器件在输出电压上也没有任何奇数行为。

  1. 是否有特殊的方法可以对升压转换器进行环路测量? 目前、反馈分压器顶部有50Ohm 注入电阻器。
  2. 是否有特殊的方法可以针对此器件使用的自适应恒定导通时间控制方案进行环路测量?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于问题1和2、没有特殊的方法来测试波特图。

    首先、您应该确保 TPS61021A 能够稳定工作、然后测试波特图。

    您可以以这张图片为例进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我们离线讨论它。