This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:不读取闪存数据

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716276/ev2400-not-reading-flash-data

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:bq20z65BQEVSWBQSTUDIObq20z65-R1

我将 EV2400连接到使用 bq20z65电量监测计的电池组。 我很不幸运地展示了数据闪存。

我已经尝试了 bqEVSW 0.9.64、它分配 SBS 数据、但不分配闪存。 "Read All"终止为"USB 连接正忙! 通信失败!"

使用 稍微不同的 bq2084 1.3.0、我可以获得与 SBS 数据读取相同的结果、但不能读取闪存。 这次错误消息是"9 Subscript out of range eror in Read WriteFalshConstant (9子脚本超出范围或读取 WriteFalshConstant)"

最后、我尝试了 Battery Management Studio、但我的器件被检测为650_1_05、这不受软件支持。 通过选择不同的器件来绕过这一步、我能够读取一些数据、但在访问闪存时、我再次看到"操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败"

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    听起来 SBS 读取操作通常是正确的(至少是标准的 SBS 寄存器)、但您无法读取 DataFlash、对吧? 如果是这样、似乎您已经安装了使旧 EVSW 和其他工具能够在较新的64位 Windows 中工作所需的支持组件:
    www.ti.com/.../sluc291

    每个器件甚至某个特定器件的每个不同固件版本都具有不同的 DataFlash 映射、因此您必须运行正确版本的 EVSW 才能成功读取 DataFlash。 另请注意、您必须确保监测计未密封、否则读取 DataFlash 将失败。 例如、如果您的 EVSW 列表中只有 bq20z65、但您尝试与 bq20z65-R1器件通信、则它将不兼容。 您能否发送启动 EVSW 时显示的挑选列表的一些屏幕截图? 它通常会自动检测您的 bq20z65-R1并直接进入 DataRAM 屏幕、而无需选择任何内容吗? 由于 bqStudio 报告 d650_1_05、您似乎正在使用 bq20z65-R1 v1.05。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在 bq20z65R1页面上重新安装了 bqEVSW 和最新版本。 已重新安装支持组件。 和以前一样、它直接进入 DataRAM 屏幕、无需选择任何内容。 正在读取 SBS 数据、没有问题。 数据闪存会创建附加的消息。

    状态行还显示读性稍高的"No acknowledge:vb_T2H_Nack"

    我认为我读取的是器件可能存在的某个位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 可能已锁定、但我无法确定软件中指示的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它直接进入 SBS 屏幕并且可以正常读取 RAM、那么它听起来像是自动检测在工作。 通常、当监测计处于密封模式时、读取 DataFlash 时会出现错误、因为密封时数据闪存读取会被阻止。 RAM 中这些状态位的值是多少? SBS:操作状态(0x54)[SS]、[FA]
    成功阅读后、您是否还可以附加 SBS 屏幕的屏幕截图?