This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 避免软启动进入正常工作区域

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696487/avoid-the-soft-start-enter-into-normal-operation-region

器件型号:UCC28950

大家好、团队、

我的客户对 UCC28950的软启动有一些疑问。 当 VSS 超过阈值3.6V 时,VSS 会快速上拉至钳位电压。

他们希望知道如何防止进入正常工作区域。 以便不触发系统的 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Feng

    SS 时间应足够长、以便 PSU 的输出电压在 SS 时间结束前达到其调节点。 如果 SS 周期在输出电压达到其调节设定点之前过期、则当主控制环路尝试快速增大 Vout 时、您将收到过流事件。

    解决方案可能是增加 SS 引脚上的电容器值。

    请尝试此操作、并告诉我您的操作方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的善意回复。
    此致