请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 大家好、团队、
我的客户对 UCC28950的软启动有一些疑问。 当 VSS 超过阈值3.6V 时,VSS 会快速上拉至钳位电压。
他们希望知道如何防止进入正常工作区域。 以便不触发系统的 OCP。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.