Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, TIDA-00628, UCC28730, UCC24650, UCC28700-Q1, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28730-Q1 主题中讨论的其他器件: TIDA-00628、 UCC28730、 UCC24650、 UCC28700-Q1、 UCC28910
您好!
我们收到了客户关于 UCC28730-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们正在考虑使用基于 TIDA-00628的 UCC28730-Q1设计非隔离式 Flybuck。
VIN=DC400~500V
Vout1 = 15V
Vout2=7V
Iout1=300mA
Iout2=100mA
关于基于 TIDA-00628的 UCC28730-Q1设计、是否存在任何相关问题? 如果有类似的设计、您能为我们提供吗?
此致、
tateo