This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:非隔离反激

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, TIDA-00628, UCC28730, UCC24650, UCC28700-Q1, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696999/ucc28730-q1-non-isolated-flyback

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00628UCC28730UCC24650UCC28700-Q1UCC28910

您好!

我们收到了客户关于 UCC28730-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用基于 TIDA-00628的 UCC28730-Q1设计非隔离式 Flybuck。

 VIN=DC400~500V
 Vout1 = 15V
 Vout2=7V
 Iout1=300mA
 Iout2=100mA

关于基于 TIDA-00628的 UCC28730-Q1设计、是否存在任何相关问题? 如果有类似的设计、您能为我们提供吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tateo-San:

    感谢您向客户推广 TI 的解决方案。
    我尝试查找我们的内部数据库、但无法找到采用非隔离式设计的 UCC28730。 因此、很抱歉、我无法提供帮助。
    TIDA-00628应能与 UCC28730正常配合使用。
    如果我有任何帮助、请随时告诉我。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、您好!

    感谢您关注 UCC28730-Q1控制器。 我不知道 Kevin 在撰写此回复时回答了您、但我也决定发布我的回复。

    您能否澄清设计是非隔离式“Flybuck”还是“反激式”? 您的帖子标题为反激、但您的问题是 Flybuck。 UCC28730无法配置为在 Flybuck 拓扑中运行。

    假设您需要2输出非隔离反激式电路、我相信可以修改 TIDA-00628以符合您列出的输入和输出参数。 以下是我对这一问题的看法和关注:

    1.您的最大输入电压低于 TIDA 规格、因此输入端不需要 Q1和 V2稳压器组件。
    2.您的最小输入电压高于 TIDA 规格、因此您可以优化变压器匝数比、以最大程度地减小初级电流和损耗。
    3.您有两个输出由初级侧调节(PSR)控制,因此如果输出电流可以独立而广泛地变化,交叉调节可能是一个问题。
    您可以使用15V 输出来提供控制器偏置电流和 VS 信号源、如 TIDA 设计所示。
    5.7V 绕组的调节可能会很松散,具体取决于负载电流变化的大小。
    6.UCC28730用于驱动 MOSFET。 要使用 TIDA-00628中的“无缓冲器”设计,您可能需要额定电压为650V、700V 或800V 的 MOSFET,具体取决于变压器的漏感能量。 或者、您也可以像典型反激式设计中一样、在初级绕组上使用具有电压钳位电路的600V MOSFET。
    7.UCC28730-Q1的开关频率可极低(低至~32Hz)、以满足严格的待机功耗要求。 除非 PSR 控制器具有唤醒功能、否则在这种低频下运行的 PSR 控制器响应负载阶跃会非常慢。 UCC28730使用 UCC24650来提供此输出监控和唤醒。 但是 UCC24650不符合汽车 Q100标准、因此如果您需要将 UCC28730-Q1用于汽车应用、则需要由仿真 UCC24650功能的电路(由-Q1器件制成)提供唤醒功能。 但是、如果没有负载阶跃、或者可以控制以低速率增加、则不需要唤醒、并且大输出电容应该足够了。 或者可以添加最小负载以保持更高的开关频率。
    8.如果不需要极低的待机功耗,则可以使用 UCC28700-Q1作为替代控制器。 这具有~1kHz 的最小频率、因此对突然负载阶跃的响应要快得多。
    9.以下是 使用 UCC28910器件的多输出反激式器件的类似7W 设计的链接( www.ti.com/.../PMP10866 )。 此器件不符合 Q100标准。 我建议简单地将其作为 PSR 控制器应用多个绕组的指标进行审查。

    我希望这能解决您的问题。

    此致、
    Ulrich