This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:LM46000 EVM CAN#39;t 加电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717006/lm46000-lm46000-evm-can-t-power-up

器件型号:LM46000

大家好、

我是 FAE Michael。 我有3个 LM46000 EVM。 但它们都无法加电... 我只将输入 Vin 和 GND 连接到12V 电源、没有任何负载。 但输出正在从0.3-1.2V 进行低功压充电。  由于 MOSFET 未导通、因此充电输出是合理的。 但我不知道的是它为什么无法正常运行。

内部 VCC 为3.3V。 没错。  

实际上、当我测量 SW 波形时、在上电时刻有一个脉冲、大约 VIN=4V。 则设备无法切换。  

真的不知道原因、因为它是 EVM。 我认为它可以直接使用而不会发生任何变化。 您以前遇到过此问题吗? 我没有更改板上的任何组件... 我使用万用表测量 VIN、VIN 连接足够好、通常为12V。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    请测量 IC 引脚处的电压、并确保没有任何电压与典型工作条件相违背。

    我将订购 EVM、并在几天内检查我何时收到它。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢。 我尝试了更多电路板... 所有这些都在首次上电时烧坏。

    检查电阻和行为后、SS 引脚与最初的情况不同。 首先、SS 引脚有一些二极管连接到 GND。 我们可以使用万用表进行测量。 但在上电和断电后、它是高阻抗的、由万用表测量。  

    我测量了输入电压。 最初只有大约2.5V 高电平的小尖峰、然后从1V 缓慢上升至12V。

    到目前为止,我找不到任何其他的迹象…

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这很奇怪。  我在我们的实验室中找到了一个 EVM、它上电正常。 我将在邮件中尝试新的邮件。 可能组装有问题。

    您能否给我发送您的设置图片和电路板的特写图片?

    我想确认、由于 EVM 未做标记、可能会令人困惑、因此我们两个 EVM 的连接方式相同:

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我想我可能知道原因。 我使用24V 适配器、没有问题。 但使用数字电源时、芯片将100%烧坏。  

    我认为数字电源内部的继电器有一些问题。 可能其中一个连接速度比另一个连接得太快、那么在 VIN 期间可能会有非常急剧的高电压?

    不确定根本原因、但应该是电源问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这似乎是问题所在。 感谢您回来。

    Sam