大家好、
我是 FAE Michael。 我有3个 LM46000 EVM。 但它们都无法加电... 我只将输入 Vin 和 GND 连接到12V 电源、没有任何负载。 但输出正在从0.3-1.2V 进行低功压充电。 由于 MOSFET 未导通、因此充电输出是合理的。 但我不知道的是它为什么无法正常运行。
内部 VCC 为3.3V。 没错。
实际上、当我测量 SW 波形时、在上电时刻有一个脉冲、大约 VIN=4V。 则设备无法切换。
真的不知道原因、因为它是 EVM。 我认为它可以直接使用而不会发生任何变化。 您以前遇到过此问题吗? 我没有更改板上的任何组件... 我使用万用表测量 VIN、VIN 连接足够好、通常为12V。
此致
Michael