This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:如何使用 CT 测量 Vout = 24V 时的峰值电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718941/tps40090-how-to-use-ct-to-measure-peak-current-for-vout-24v

器件型号:TPS40090

因为电流放大器 Vcom (max)=4V。  我想使用电流互感器、而不是 DCR。  我有疑问:

1. 如何建立连接?  方框图未显示电流放大器详细信息。

2. 输入引脚的最大 VCT (PEAK)是多少?

 3. VCT 不是三角波。  没关系吗?

内部 差分放大器的内部功能是什么?   我看到它没有连接到任何位置。  如果我想在外部使用它、我是否应该添加4个匹配的电阻器?  为什么它的增益为1?

5.在我上一封电子邮件中,我要求斜坡补偿。  忘记这个问题、因为 D < 40%、我不需要这个问题   

请尽快告诉我答案。  我的设计时间很短。  谢谢你。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    电流互感器只能感测交流电流、不能感测直流电流。 因此、它不能用于感应电感器电流。

    以下电路可用于降低电流感应放大器的 Vcom。 R1至 R4应具有0.1%的容差电阻器、以减少电阻分压器引起的误差。 R5用于限制 通过 C1的充电和放电电流、从而减少 CSCN 上的电压纹波。 R5值是 R1//R3的5到10倍。

    2.遥感放大器用于感测远程侧(负载侧)的电压,因此控制器可以严格调节负载侧的电压。

    由于 Vout 在您的应用中是高电压(24V)、因此不能使用遥感放大器。 将 TPS40090 VOUT 和 GNDS 引脚接地、使 DIFFO 引脚保持开路。

    顺便说一下、我将通过电子邮件发送一条消息。 为了方便起见、我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢