Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
因为电流放大器 Vcom (max)=4V。 我想使用电流互感器、而不是 DCR。 我有疑问:
1. 如何建立连接? 方框图未显示电流放大器详细信息。
2. 输入引脚的最大 VCT (PEAK)是多少?
3. VCT 不是三角波。 没关系吗?
内部 差分放大器的内部功能是什么? 我看到它没有连接到任何位置。 如果我想在外部使用它、我是否应该添加4个匹配的电阻器? 为什么它的增益为1?
5.在我上一封电子邮件中,我要求斜坡补偿。 忘记这个问题、因为 D < 40%、我不需要这个问题
请尽快告诉我答案。 我的设计时间很短。 谢谢你。
Sam