This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出为1/2 VDD。 不明白为什么

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718504/ucc27524-output-is-1-2-vdd-confused-why

器件型号:UCC27524

有时、当使用此部件时、我注意到中的信号为电压的1/2、输出为一半。

即 Vin = 3.3、VDD = 5。 但是、在芯片上使用万用表时、我会看到 Vin = 1.7、输出将为2.5V、而不是5。

有什么想法导致这种情况? 两个 EN 引脚保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您询问 UCC27524、很遗憾听到这种混淆。

    我之前见过 VDD 电压的一半、但这只是因为在启动过程中、例如在 UVLO 之前的情况下、当图腾柱结构两个 FET 都关断时、这会形成一个具有图腾柱结构的 Mohm 关断电阻的分压器。 这可能是您看到的内容。

    为了确保这一点、我们需要知道驱动器引脚是否正常工作。
    假设我们需要关注 Cha。
    您能否探测 VDD、INA、ENA、OUTA (在相同的 div 刻度上全部从 wrt 到 GND)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 回来...这很有意义。 我将手动将这些部件放在电路板上、其中一部分涉及对连接器进行脱焊和重新焊接。 在第二块电路板上重新焊接连接器时、我注意到该过程产生的热量导致 UCC 焊盘上的焊料回流、并脱落。 我猜第一块电路板也发生了类似的情况、但芯片上的一些引脚并未脱落、而是与焊盘失去了接触。 我继续、再次放置了该组件、这次它正常工作。
    下面是我在引脚上看到的情况(EN 保持悬空):
    VDD:5V
    INA:1.7V (应为3.3)
    OUTA:2.5V

    修复连接时:
    VDD:5V
    INA:3.3V
    OUTA:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    太棒了! 感谢您的介绍。 如果您需要任何东西、我们将随时恭候您的要求!