有时、当使用此部件时、我注意到中的信号为电压的1/2、输出为一半。
即 Vin = 3.3、VDD = 5。 但是、在芯片上使用万用表时、我会看到 Vin = 1.7、输出将为2.5V、而不是5。
有什么想法导致这种情况? 两个 EN 引脚保持悬空。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nicholas、您好!
感谢您询问 UCC27524、很遗憾听到这种混淆。
我之前见过 VDD 电压的一半、但这只是因为在启动过程中、例如在 UVLO 之前的情况下、当图腾柱结构两个 FET 都关断时、这会形成一个具有图腾柱结构的 Mohm 关断电阻的分压器。 这可能是您看到的内容。
为了确保这一点、我们需要知道驱动器引脚是否正常工作。
假设我们需要关注 Cha。
您能否探测 VDD、INA、ENA、OUTA (在相同的 div 刻度上全部从 wrt 到 GND)?
谢谢、
感谢 Jeff 回来...这很有意义。 我将手动将这些部件放在电路板上、其中一部分涉及对连接器进行脱焊和重新焊接。 在第二块电路板上重新焊接连接器时、我注意到该过程产生的热量导致 UCC 焊盘上的焊料回流、并脱落。 我猜第一块电路板也发生了类似的情况、但芯片上的一些引脚并未脱落、而是与焊盘失去了接触。 我继续、再次放置了该组件、这次它正常工作。
下面是我在引脚上看到的情况(EN 保持悬空):
VDD:5V
INA:1.7V (应为3.3)
OUTA:2.5V
修复连接时:
VDD:5V
INA:3.3V
OUTA:5V