This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:如何将 MCU IO 连接到控制 EN 引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715609/tps54678-how-to-connect-mcu-io-to-control-en-pin

器件型号:TPS54678

你(们)好

使用 tps54678时、我希望使用 MCU 来控制54678的使能时序。 正如 d/s 所述、建议使用开漏/集电极类型的 IO。 但是、如果使用 OD IO 进行控制、则在加电期间会发现器件在启用时将默认为启用状态、因为 MCU 需要初始时间来启动以控制 IO。 我希望首先使 MCU 上电、并在它准备就绪后将 IO 设置为高电平、从而使 TPS54678开始工作。 因此、它看起来 OD/OC 电路在这里无法正常工作。 您是否会 验证此问题并建议解决问题? 使能引脚是否可由 MCU 的推挽式 IO 驱动?

谢谢

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    TPS54678 EN 引脚仅提供电流、禁用时为0.7uA、启用时为3.5uA。  这就是我们建议开漏输出的原因、因为开漏只需要灌入电流。  话虽如此、我通常使用信号发生器来驱动 EN 引脚、我认为信号发生器具有某种图腾柱输出。  只要您的输出逻辑与 EN 输入兼容、并且在 EN 被驱动为高电平时无法吸收任何有效电流、您就应该可以了。  为了解决您的第二个问题、初始上电时 I/O 的状态是什么?  您需要主动拉低 EN。  如果保持打开、它将自动启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 我有两个问题:

    1、对于 TPS54678、是否有用于其环路补偿的计算器?

    2、在 Webench (旧版本)仿真中、我们是否需要运行最坏情况分析? 并调整 RC 补偿以最终通过最坏情况分析?  

    -落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我相信 TPS54678没有任何计算器。  如果存在、它将无法准确模拟或预测环路响应。  它将具有数据表方程。  我个人使用并推荐用于补偿设计的 pspice 均值模型:

    您可以使用最坏情况分析。  至少在各种线路和负载条件下进行检查。  我通常会使环路带宽相当保守、交叉频率在30kHz 至50kHz 左右。