Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
你(们)好
使用 tps54678时、我希望使用 MCU 来控制54678的使能时序。 正如 d/s 所述、建议使用开漏/集电极类型的 IO。 但是、如果使用 OD IO 进行控制、则在加电期间会发现器件在启用时将默认为启用状态、因为 MCU 需要初始时间来启动以控制 IO。 我希望首先使 MCU 上电、并在它准备就绪后将 IO 设置为高电平、从而使 TPS54678开始工作。 因此、它看起来 OD/OC 电路在这里无法正常工作。 您是否会 验证此问题并建议解决问题? 使能引脚是否可由 MCU 的推挽式 IO 驱动?
谢谢
-落基山脉