This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:DPWM 占空比超过100%

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716859/ucd3138a-dpwm-duty-more-then-100

器件型号:UCD3138A

对于 UCD3138A、电荷泵在闭环中运行。 为此、我在多模式下使用 DPWM 模块。 该占空比将通过前端和滤波器(PI 稳压器)进行控制。

基本上、输出电压的调节工作正常、DPWM 根据输出端的负载电阻改变其占空比。

我现在的问题是、DPWM 输出信号有时会在超过100%的占空比下保持开启状态。 请参阅屏幕截图:



我可以通过某种方式防止这种情况吗?

DPWM 初始化:

DPWMEV1.ALL =(int)(Dpwm1Regs.DPWMPRD * 0.05);
DPWMEV2.all = 0;
DPWMEV3.ALL =(int)(Dpwm1Regs.DPWMPRD * 0.05);
DPWMEV4.ALL = 0;
DPWMCTRL0.bit.PWM_MODE = 2;
DPWMCTRL1.bit.EVENT_UP_SEL = 0;
DPWMSAMPTRIG1.ALL =(int)(Dpwm1Regs.DPWMPRD * 0.96);
DPWMCTRL2.bit.SAMPLE_TRIG1_oversample = 3;
DPWMCTRL2.bit.SAMPLE_TRIG1_MODE = 0;
DPWMCTRL2.bit.sample_trig_1_EN = 1; 

滤波器初始化:

FILTEROCLPHI.bit.output_CLAMP 高电平=(int)(Dpwm1Regs.DPWMPRD * 0.75);
FILTEROCLPLA.bit.output_clamp 低电平= 0;
FILTERCTRL.bit.output_MULT_SEL = 1;
FILTERCTRL.bit.PERIOD_MULT_SEL = 0; 

有人可以提供帮助吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FILTERMUX 寄存器中的 Filter2_PER_SEL 位域设置为什么?
    如果未设置、则默认值为从 DPWM0开始、而不是从 DPWM2开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我正在使用 FE0、filter1和 DPWM1模块。 LoopMux 配置为:

    LoopMuxRegs.SAMPTRIGCTRL.bit.FE0_TRIG_DPWM1_EN = 1;//为 FE0
    LoopMuxRegs.FILTERMUX.bit.filter1_FE_SEL 使用 DPWM1样本触发器 = 0;// FE0向 CLA1
    LoopMuxRegs.FILTERMUX.bit.filter1_PER_SEL 提供数据 = 1;//从 DPWM1
    LoopMuxRegs.DPWMMUX.bit.DPWM1_FILTER_SEL 中选择 CLA1开关周期 = 1;// CLA1为 DPWM1提供输入 

    如果环路多路复用器将提供错误的 DPWM 频率、则占空比应超过100% oftener! 我想问题是、DPWM 模块在到达滤波器占空比后不会关闭其输出引脚。 此类行为的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    plese set the:
    DPWMCTRL1.bit.EVENT_UP_SEL = 1;
    并查看问题是否已解决。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的帮助:这解决了我的问题!

    此致、

    Andy