Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 工具/软件:WEBENCH设计工具
这里是我根据 tps54821的数据表提出的问题。建议放置两个47uF 电容器作为输出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 如果不理解使用两个电容器而不是一个电容器、可能会节省空间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.