This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54821:tps54821

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718694/webench-tools-tps54821-tps54821

器件型号:TPS54821

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

这里是我根据 tps54821的数据表提出的问题。建议放置两个47uF 电容器作为输出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 如果不理解使用两个电容器而不是 一个电容器、可能会节省空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    47uF 陶瓷电容器更容易获得。 如果您有一个100uF 陶瓷电容器、则可以使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我正在使用上述稳压器但现在使用100uF 电容器时输出为5V 时、在负载电流突然增加时会观察到压降尖峰。但是如果我使用两个47uF 电容器、这个问题解决了。这是怎么可能的? 这种情况的发生应该有一些原因、我不理解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    一个可能的原因是降额后的电容不同。 对于陶瓷电容器、如果施加5V 电压、实际电容将下降。 您可以向您的电容器制造商索取数据。
    为了进行进一步分析、您能否在发生负载瞬态时上传 Vout 波形、并提供您使用的电容器的器件型号?