Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 工具/软件:WEBENCH设计工具
你好! TI E2E 支持、
我目前的公司使用 UCC28070作为800W PFC 的两相交错控制。 我想问 TI、为了将电流设计扩展到至少1000W 的输出功率、TI 是否有另一个控制器可以对超过1000W 的 PFC 进行三次交错控制(三相以上两相)。 (交流侧输入仍为单相)
此外、我还想知道
1.无论新 IC 是否具有 升压"二极管"控制功能、或者说明如果我使用 MOSFET 替代升压二极管、IC 都可以运行 FET (在高侧)。
2. TI 是否有主要使用 MOSFET 的受控交流/直流整流器替代整流二极管以提高系统效率。
希望转发到您的解决方案!
谢谢、
Johnson Pi