This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:多相交错 PFC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718550/webench-tools-ucc28070-multiple-phase-interleave-pfc

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好! TI E2E 支持、

我目前的公司使用 UCC28070作为800W PFC 的两相交错控制。 我想问 TI、为了将电流设计扩展到至少1000W 的输出功率、TI 是否有另一个控制器可以对超过1000W 的 PFC 进行三次交错控制(三相以上两相)。 (交流侧输入仍为单相)

此外、我还想知道

1.无论新 IC 是否具有 升压"二极管"控制功能、或者说明如果我使用 MOSFET 替代升压二极管、IC 都可以运行 FET (在高侧)。

2. TI 是否有主要使用 MOSFET 的受控交流/直流整流器替代整流二极管以提高系统效率。

希望转发到您的解决方案!

谢谢、

Johnson Pi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    TI 没有计划发布三相交错解决方案。 在将两相交错设计扩展到1000W 时、您看到了哪些问题?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到使用两相交错设计时出现的问题、只想减小每个元件的负载电流并减小其上的热应力。

    Peter、非常感谢!