This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:在充电阶段、状态寄存器 DSG 被置位。 原因是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718140/bq24105-during-the-charging-phase-the-status-register-dsg-is-set-what-is-the-reason

器件型号:BQ24105

尊敬的团队:

这是客户的问题。

它们的电池板是 bq24105充电器和 bq20z75解决 方案、系统通过控制 bq24105的使能引脚来控制充电。

1.您能否帮助查看此判断流程中是否存在任何问题?

系统软件具有充电器故障的判断过程、即在启用充电后、如果在 bq20z75芯片 FET 状态寄存器(0x46)中设置了 DSG 和 CHG、同时 在电池状态寄存器(0x16)中设置了 DSG=0、 然后、充电器被视为正常; 但如果 DSG 被置位、则充电器被视为故障。  

2. 现在发现在某个时候 DSG 将被置位。  

 此时、TCA 和 FC 标志未设置、但 DSG 位已设置。 显然、充电器没有真正的故障。 但原因是什么? 在什么情况下会是这样?  

期待您的回复。

谢谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    BQ24105是一款无寄存器的独立充电器。 使用充电使能引脚/CE 控制充电没有问题。 如您所述、REG 0X46的 DSG 是指 BQ20Z75。 我们的电量监测计和保护团队将进一步解决这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 bq20z75、如果您没有充电并且 CHG 电流降至0、则 DSG 位将在几秒钟后置位。 当在电池状态寄存器中充电时、DSG 位将复位为0。