Other Parts Discussed in Thread: BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 尊敬的团队:
这是客户的问题。
它们的电池板是 bq24105充电器和 bq20z75解决 方案、系统通过控制 bq24105的使能引脚来控制充电。
1.您能否帮助查看此判断流程中是否存在任何问题?
系统软件具有充电器故障的判断过程、即在启用充电后、如果在 bq20z75芯片 FET 状态寄存器(0x46)中设置了 DSG 和 CHG、同时 在电池状态寄存器(0x16)中设置了 DSG=0、 然后、充电器被视为正常; 但如果 DSG 被置位、则充电器被视为故障。
2. 现在发现在某个时候 DSG 将被置位。
此时、TCA 和 FC 标志未设置、但 DSG 位已设置。 显然、充电器没有真正的故障。 但原因是什么? 在什么情况下会是这样?
期待您的回复。
谢谢!
雪利