This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位输出上的上拉电阻值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188965/tps3808-pull-up-resistor-value-on-the-reset-output

器件型号:TPS3808

你(们)好  我的客户已使用 TPS3808G01DBV 一段时间、并希望在其新设计中重新定位此监控器(及其相关电路)。  目前、Vdd 为3.3V、它们正在实现到3.3V 电源线的4.75k Ω 上拉电阻。  

kΩ、在第4页的表6-1中 MΩ:"在该引脚上应使用10k Ω 至1k Ω 的上拉电阻器、并允许 RESET 引脚获得高于 VDD 的电压。"  在第12页、第8.3.4节中、它说:"从开漏复位到电源线的上拉电阻器可被用来使针对微处理器的复位信号具有一个高于 VDD (高达6.5V)的电压。 kΩ 复位线路的有限阻抗、上拉电阻器不应小于10k Ω。"  

同样、他们使用的是4.75k 欧姆电阻器(即小于建议的10k 欧姆最小值)、并确认对于 Vreset 和 Ireset、其工作电压完全在表7.3第5页引用的最小/最大规格范围内。  

建议使用10k Ω 至1M Ω 电阻主要是用于设计需要 RESET 引脚获得高于 Vdd 的电压(我怀疑是这样)、还是可能会出现另一个问题?

谢谢!

道格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    使用 4.75k Ω 上拉电阻器不应出现问题。 当复位值高于 VDD 时、建议使用一个较高值的电阻器、以避免超出最大 IReset 电流

     

    最棒的

    Walter