大家好、
我 正在寻找容量为6.9Ah (99Wh)的锂离子电池的电池充电解决方案(部件号:SE-2054-2)、其充电电压为16.8V (CV)(3A (CC)。 为了更好地理解、随附了方框图。
它需要通过 USB Type C 充电
请求您提供快速解决方案支持。
e2e.ti.com/.../Battery-Charging-Solution-_1320_-Requirement.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 正在寻找容量为6.9Ah (99Wh)的锂离子电池的电池充电解决方案(部件号:SE-2054-2)、其充电电压为16.8V (CV)(3A (CC)。 为了更好地理解、随附了方框图。
它需要通过 USB Type C 充电
请求您提供快速解决方案支持。
e2e.ti.com/.../Battery-Charging-Solution-_1320_-Requirement.pdf
您好 Murugesan、
请通过以下链接查看参考设计:
https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01
我强烈建议在额定电压为20V 的 BAT 和 BATP 引脚上添加 TVS 二极管、以防止16.8V 热插拔时出现电压尖峰。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
感谢您的回答。
我们还提供了可选的12V 适配器配置、用于为电池充电以及 USB Type C 输入。
考虑到上述要求、请在以下几点说明:
此致、
MURUGESAN A
您好 Murugesan、
PD 控制器没有 SMBus 功能。
BQ25972具有两个输入电源路径、但为了仅在连接12V 适配器时支持充电和系统负载、您需要在系统输出电容器后添加开关。
BQ25792能够为4S2P 电池充电。
此参考设计支持高达100W 的灌电流。 但是、如果系统负载请求3-4A、则由于 IINDPM、充电电流将降低。
您是否正在寻找具有2个输入电源路径且可与 PD 控制器(TPS25750)搭配使用的充电器 IC?
此致。
嗨、Tommy、
我正在寻找 具有2输入电源路径的充电器 IC。 一 个是12V 适配器、另一个是 USB Type C 输入。
下面是我的详细要求。
USB Type C 是主要来源。 必须通过 Type C 输入为电池充电。
提供可选的12V 适配器配置、用于为电池充电。
如果存在 Type C 输入、则应禁用12V 适配器输入。
在没有 Type C 和适配器输入的情况下、我们的系统应由电池供电。
使用的 SE-2054-2电池是符合 SBS v1.1的智能电池系统。
充电:最大16.8V @ 3A 和
负载: 16.8V @ 3-4A
此致、
MURUGESAN A
嗨、Tommy、
我想使用下面的解决方案。 请发表评论。
规划电池充电器 IC BQ25708以使用 2并联阵 列配置为4节串联电池充电。
BQ25708具有 SMBus 接口、可支持智能电池。
以支持 可与 PD 控制器(TPS25750)搭配使用的 USB Type C 输入电源路径。
BQ25708之前应使用开关 从 USB Type C PD 或 12V 适配器输入中选择输入电压。
如果您有更好的解决方案。 请建议。
此致、
MURUGESAN A